|
Astuces techniques & terminologie
|
|
| 1. |
Chargement de suspension:
Pour assurer le contact du capteur de température avec le dessous du puits thermométrique, ou bien pour maintenir le contact directement contre un objet pour le mesurer, utilisez un détecteur de chargement à suspension. Simplement suffixez la réference du détecteur avec -HNSL par la pointe hexadécimale s'adaptant avec une sonde de 1/2".
|
| 2. |
Le rayon de pliage du métal:
Les détecteurs de sondes de thermocouple qui sont faits à partir d'Omegaclad ont un rayon de 2,5 de plus du pliage. Les sondes peuvent être pliées à la main, cependant, nous recommendons l'utilisation d'un tube spécialement conçu pour éviter de tordre la gaine ou d'endommager les conducteurs.
Les sondes peuvent être fournies par l'usine ayant ce matériel. Consultez notre équipe de vente.
|
| 3. |
Thermocouples de types R, S et B & isolation:
Pour la stabilité des thermocouples nobles (platine/rhodium) de types R, S et B particulièrement à haute température, des isolateurs à aluminium pur et des tubes de protection doivent être utilisés pour l'isolation et le support des fils de thermocouple.
Les thermocouples de types R, S et B ne devraient jamais être inserés directement dans la gaine protectrice ou le tube;
cela pourrait provoquer une contamination du câble en platine resultant à un mouvement excessif du thermocouple.
|
| 4. |
Des gaines alternatives pour les environnements corrosifs:
Etes-vous inquiets concernant les effets corrosifs que l'environnement pourrait avoir sur le 304SS ou l'Inconel 600?
Dès maintenant, OMEGA vous offre 321 gaines de matériels inoxydables avec toutes
sortes d'étalonnage de types standard. On peut aussi fournir un matériel 316SS
en tant que commande spéciale. En addition, les sondes les plus répandues peuvent être fournies avec une gaine
extérieure protective telle que l'Hastelloy B et C, Molybdenum, Quartz, Titanium
entre autres. Contactez les ingénieurs pour les tailles et les modéles disponibles.
|
| 5. |
La mesure de température de surface:
Vous êtes en train de mesurer la température de surface? (de FAQ no. 1) Pour
un meilleur résultat, faites en sorte d'utiliser une sonde spécifiquement conçue pour cette procédure - celle qui a une inertie thermique plus basse avec une abilité de rentrer en contact direct avec la surface en question. La sonde de série 88000 est un bon exemple pour cette construction.
|
| 6. |
Sonde à double configuration:
(De FAQ no.2) Q: J'ai à peine l'espace nécessaire pour une sonde de thermocouple dans ma procédure, mais je veux avoir la lecture locale et
celle de la télécommande à distance en même temps. Est-ce possible?
A: Ni les thermocouples, RTD, et transmetteurs de signaux peuvent être "séparés" pour pouvoir faire plus d'une lecture; cependant, la plupart des sondes de température
de thermocouple d'OMEGA peuvent être réglées avec une double configuration. Les sondes doubles généralement révelent la même exactitude que la version simple
et rendent l'intégration plus facile.
|
| 7. |
Type N au lieu de type K pour minimiser le déplacement:
Vous avez eu un mouvement inadmissible lors de la lecture du thermocouple de type K? Lors d'une température
haute constante, les thermocouples de type K peuvent subir quelques déplacements
surtout dûs aux changements dans l'oxydation dans la composition de l'acier. Le Nicrosil-Nisil, ou
le thermocouple de type N, produit seulement une fraction de la force thermique
électromotrice (EMF), un mouvement typique du type K. OMEGA offre une gamme entière de type N, de sondes Omegaclad, de fils et
d'autres accessoires. Consultez nos ingénieurs si vous ne trouvez pas les sondes à étalonnage type N de votre choix.
|
| 8. |
L'immersion des fils de sondes perlées:
Les fils perlés de thermocouples et d'immersion. L'usage des fils perlés de thermocouples pour l'immersion dans l'eau est la plus difficile des applications. Bien que l'isolation PFA va se sceller au contact
avec l'eau tout au long de la longueur du fil conducteur, il n'y a pas de moyen plus simple pour sceller le bout après l'isolation est mise à nu et le thermocouple perlé est fait.
L'epoxyde, silicone, polyvinyle et PFA et tubes de réduction peuvent être des
obstacles adaptables contre la moisissure, mais il n'y a pas de garantie que la jonction entre ces materiaux et le fil d'isolation ne vont pas être compromis par l'eau dans une situation d'immersion . Votre meilleure
option pour des lectures plus longues dans un liquide serait avec un métal Omegaclad plus fin, disponible en diamètre aussi petit que
0,01 de pouce. Les sondes d'Omegaclad d'un diamètre plus fin offrent une réponse plus rapide,
la durabilité et sont immersibles sur toute la longueur de la gaine. Aucun laboratoire ou usine ne devraient
opérer sans ce genre de sonde versatile.
|
| 9. |
Les fils de configuration pour les RTDs:
Lorsque vous spécifiez les détecteurs RTD nous recommendons d'utiliser 3 ou 4 fils conducteurs pour la configuration.
Lorsque vous vous connectez au matériel approprié, aux 3 et 4 fils RTDs c'est un conducteur pour compenser la résistance du fil conducteur. Dans le cas où
il y a la configuration des deux fils, la résistance peut causer des mesures
inexactes, surtout quand un câble long est utilisé. Les 3 fils de configuration
sont les plus communs, alors que quatre fils sont typiquement utilisés pour une mesure très pointilleuse.
|
| 10. |
Les embouts PFA pour rajuster l'assemblage de compression:
Lorsque l'application vous demande d'ajuster un assemblage de compression, une fois attaché à la sonde de température vous pouvez utiliser un embout PFA. Les embouts PFA doivent être utilisés dans les applications avec aucune pression ou bien très peu de pression avec un maximum de température
d'opération en dessous de 400 degrés F. L'avantage de cet embout PFA est qu'il ne va pas déformer la gaine de la sonde comme
le fait le laiton ou l'embout d'acier inoxydable qui est le résultat permanent de l'ajustage de compression.
|
Appelez-nous. Nous sommes ici pour vous aider...
|
|
Notre équipe de vente francophone est disponible: de 8.30 à 17.00 (Temps moyen de Greenwich TU) du lundi au vendredi.
 |
NUMÉRO VERT 0800 466 342 |
Téléphone 01 61 37 29 00 |
Télécopie 01 30 57 54 27 |
|