Votre panier est vide pour le moment.
Omega Engineering / Newport Electronics. Votre source unique pour la mesure et le contrôle de procédés
Commandez enligne ou appelez 0800 466 342 ou +33(0)1 61 37 29 00 
Changez au français  Changez à l'anglais 
 Domicile 
 Littérature 
 Info 
 Assistance Technique 
 Mon Compte 
 Aide 
 Cadeau Gratuit 
Connexion   Panier (0 articles EUR 0,00) 
Modes de paiment acceptés
Credit Cards
Secured By Sage Pay
Verified By Visa & MasterCard SecureCode

ABOUT SSL CERTIFICATES

Fils et câbles de thermocouple

Qu'est-ce qu'un thermocouple?


Un thermocouple est un capteur qui mesure la température. Il est composé de deux fils métalliques dissemblables qui sont connectés (normalement avec un soudage) au bout de détection. Les différents types de thermocouples (e.g. K, T, N, J, etc) sont faits de différentes combinaisons de métaux. Par exemple, un thermocouple type K possède un conducteur positif en nickel chrome et un conducteur négatif en nickel aluminium.



Câble thermocouple isolé paire plate type K

Pourquoi ai-je besoin d'un câble thermocouple?


Pour maintenir la précision d'un système de mesure thermocouple, un câble thermocouple du même alliage est requis pour couvrir la distance entre la sonde thermocouple et l'appareil de mesure.



Comment s'identifient les câbles thermocouples isolés?


L'isolation sur un fil thermocouple possède un code couleur pour permettre l'identification. Le BS EN 60584-3 standard précise que l'isolation du conducteur négatif est blanc pour tous les types de thermocouples. L'isolation du conducteur positif et n'importe quelle isolation de l'ensemble est normalement la couleur du type de thermocouple. Par exemple, un câble thermocouple type K aurait une isolation blanche sur le conducteur négatif (Nickel-Aluminium), une isolation verte sur le conducteur positif (Nickel-Chrome) et la gaine isolante de l'ensemble serait verte. Pour des informations concernant les codes couleurs internationnaux (IEC) et americains (ANSI) veuillez consulter notre guide de codes couleurs de thermocouples.



Quelle est la différence entre un câble de précision Classe 1 et Classe 2?


La norme BS EN 60584-2 définit les spécifications de précision requises pour les câbles thermocouples. Il y a deux tolérances principales: Classe 1 (la plus précise) et Classe 2. La tolérance actuelle varie selon le type de thermocouple et la plage de température. Pour les détails complets de tolérances des différents types de thermocouples, veuillez consulter notre Guide de tolérance thermocouple.



Quelle est la différence entre un câble thermocouple et un câble de rallonge de l'échelle de mesure?


Un câble thermocouple est un fil qui est utilisé pour fabriquer la partie de détection (la partie sonde) du thermocouple. Un câble de rallonge de l'échelle de mesure est utilisé uniquement pour parcourir la distance entre un signal de thermocouple à partir d'une sonde jusqu'à l'instrument qui lit le signal. Le câble de rallonge aura normalement une limite de température ambiante plus basse qu'elle peut supporter.



Quelle est la longueur maximale d'un câble thermocouple??


Il y a plusieurs facteurs qui déterminent la longueur utilisable d'un câble thermocouple. Comme indication, un câble en dessous de 30 mètres de long avec des conducteurs d'un diamètre de 0,8mm ou plus, dans un endroit sans interférence électromagnétique est normalement bien. Deux des facteurs principaux pour déterminer si la longueur de thermocouple est utilisable sont la résistance de loupe totale et la prévention de bruit életrique que peut pénetrer le signal. Parce que les différents câbles de thermocouple sont fabriqués en alliages différents, la résistance va varier selon le type de thermocouple ainsi que le diamètre et la longueur du fil. La résistance de loupe admissable est affectée par la résistance d'entrée du circuit amplificateur auquel elle est attachée. Cependant, normalement le but est de garder la résistance de loupe totale en dessous de 100 ohms. La résistance de loupe est déterminée par la multiplication de la longueur en mètres par la résistance tous les deux mètres (souvenez-vous qu'un mètre de longueur de câble comprend 1 mètre de chacun des deux conducteurs) démontré dans le tableau Résistance Vs diamètre de conducteurr pour le type de thermocouple et le diamètre de conducteur. Le deuxième facteur principal en rallongeant un câble thermocouple est de le séparer des champs électromagnétiques. Les thermocouples produisent un signal à tension très basse et ne doivent pas être étendus près des câbles d'alimentation, moteurs, etc. Pour aider à reduire le bruit électrique, un fil blindé ou toronné ou surtressé métallique est souvent utilisé.


 
Fil fin non isolé
Plus d'infomations Fil thermocouple à diamètre fin non isolé

Fine Diameter Non-Insulated Thermcouple Wire

Conducteurs simples fins à isolation PFA
Plus d'infomations Fil thermocouple unipolaire à diamètre fin à isolation PFA

Fil thermocouple unipolaire à diamètre fin à isolation PFA

Câble thermocouple isolé paire plate type K

Câble isolé paire plate type K 

Câble thermocouple isolé paire plate type T

Câble isolé paire plate type T

Câble thermocouple isolé paire plate type J

Câble isolé paire plate type J 

Câble thermocouple isolé paire plate type N

Câble isolé paire plate type N

Câble thermocouple multiconducteur

Câble multipaire   

Câble thermocouple blindé et toronné

Câble blindé et toronné

Câble thermocouple de rallonge de l'échelle de mesure

Câble de rallonge

Câble thermocouple à isolant minéral

Câble à isolant minéral

High Temperature, High Stability, Câble thermocouple à isolant minéral



Naviguer tous les types de câbles thermocouple

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!

© Droit d'auteur 2003 - 2012 | Omega Engineering | Déclaration de confidentialité | Conditions | Plan de site MMV | 71
Cellules de charge | Thermocouples | Fils et câbles de thermocouple
www.omega.co.uk | www.omega.fr | www.omega.nl | www.omega.de | www.omega.com